This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC081A:当不需要偏移校准时、TLC081A 的 NULL 引脚是否可以保持断开状态?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991771/tlc081a-can-null-pins-of-tlc081a-be-left-open-when-offset-calibration-is-not-needed

器件型号:TLC081A

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TLC081C 用于他们的新产品。

 他们对器件有一些问题。  

 请给我回复。

 问题1.  当不需要偏移校准时、TLC081A 的 NULL 引脚是否可以保持断开状态?   

 问题2. 我可以看到图形中的条件"Rnull = 0ohm"、"相位裕度与负载电容间的关系"

    如器件数据表(版本 OSI4525)第12页的图19所示。  

     "Rull=0ohm"是什么意思?

    它是否连接在 NULL 引脚之间? 还是将每个 NULL 保持打开?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    问题1:是的。

    Q2:请参阅数据表的图45

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kai、

     感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。