This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:OPA380用于放大由直流光照照明的光电二极管的 CAN OPA380

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991936/opa380-can-opa380-used-to-amplify-the-photodiode-which-is-illuminated-by-a-dc-light

器件型号:OPA380

大家好、

你好。 我们需要您的帮助来检查客户的问题。

我连接 了 OPA380 TIA 电路 、该电路在两种情况下由我们的客户使用。 请查看电路。

目前、它们使用 OPA380 (单侧电源+5V、引脚4连接到 GND)来转换和放大光电二极管的光电流。 PD 由直流电压偏置的 LED 照明。 但是、在不同 LED 光强度下、它们只能获得约3.4V 的恒定电压、且每次都具有1 Mohm 反馈电阻器、而没有反馈电容器。 输出电压应该不同、因为 PD 光电流在不同的 LED 强度下是不同的。

当它们使用 OPA380放大通过照射 AC 调制 LED (例如方波)而生成的 PD 光电流时、在这种情况下、光电流为 AC 且 OPA 380在那里工作良好、并且可以生成方电压输出。

在第一种情况下、客户光电流为直流。 某些跨阻放大器(TIA)确实会阻止直流电流(所谓的直流电流抑制)。 请确认 OPA380是否还会在 PD 被光强度恒定的光源照射时阻断直流电流? 或者 连接有问题。  

期待您的回应。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    光电二极管是否以正确的极性连接到 OPA380?

    您使用的是哪种光电二极管?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、光电二极管是 SFH2430。 阳极接地、阴极连接到-IN (PIN2)。 光电二极管的阴极和阳极 由我们自己进行 I-V 测试并通过其数据表的芯片打印输出进行确认。 另一个进一步的确认是、OPA380在用由方波调制的 LED 照射光电二极管时可以获得放大的方波光伏。 我的问题是 OPA380是否可用于放大直流光电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuefei、

    SFH2430具有1000pF 的巨大检测器电容! 这会导致不稳定:

    e2e.ti.com/.../yuefei_5F00_opa380.TSC

    添加小相位超前电容:

    此外、您可能希望稍微减小反馈电阻、以防止由于光电二极管的凸极太高而造成的覆盖效应。 与22p 并联100k、并在 OPA380的输出端安装100R 隔离电阻器:

    很抱歉、我无法在此处发布图片  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图片的此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/992087/opa380-i-cannot-post-a-picture-from-one-moment-to-the-other

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的善意提醒。 是的、我同意您的看法、即稳定的直流点是正常运行的关键和前提条件。 我将添加一个更大的反馈电容器、并再次尝试不同的反馈电阻器。 (之前的 Cf=1.5pF 可能太小)

    谢谢!

    岳飞