This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐在低频时具有较低噪声的放大器来替代 OPA2348

Guru**** 2991510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2348, OPA2834, TLV2314, TLV2313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990865/recommend-an-amplifier-with-lower-noise-at-low-frequency-to-replace-opa2348

主题中讨论的其他器件:OPA2348、 OPA2834、 TLV2314、 TLV2313

大家好、

您能否推荐 在低频时具有更低噪声的放大器? CMRR 优于 OPA2348?

此外、IQ 应低于150uA、电源为2.5V。 每40uS 采样一个数据点、需要20us 才能采集数据。

非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入在范围内、您可能会看到 OPA2834、而不是 RRin、而是更低的1/f 转角点和更好的 CMRR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    您还可以考虑 TLV2314、也可以考虑 TLV2313。  它们应满足您的要求。  单击此处 进行快速比较。

    关于运算放大器速度、这也取决于您的增益。  一般而言、对于您希望采样的最高频率、保留2个数量级的裕度是一个良好的经验法则。  例如、如果采样的最高信号为1kHz、增益为10V/V、则需要带宽至少为1MHz 的运算放大器。  如果将运算放大器放置在1V/V 缓冲器中、则10kHz 信号下的运算放大器将正常工作。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    我想在我的回答中添加一点内容、以避免可能出现的混淆。

    要快速了解您所需的运算放大器速度、请获取所需的最高信号频率、找到以 dB 为单位的增益、并确保该点与该频率下运算放大器的开环增益之间存在40dB 的裕度。  这在本应用手册中进行了说明(单击此处)、并在第7页的底部进行了总结。

    这基本上与我以前所作的评论相同。  但是,我想澄清一下,以防我之前的评论不够清楚。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的详细解释! 它确实对我有很大帮助!

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    我很高兴能提供帮助!

    此致、
    Daniel