This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA990:OPA703nA &放大器;OPA990IDBVR

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991891/opa990-opa703na-opa990idbvr

器件型号:OPA990

尊敬的:

电流,OPA703NA 用于 PCB,但我想直接将 OPA703NA 替换为 OPA990IDBVR,无更改原理图,是否正常?  函数中的任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    这实际上取决于运算放大器的使用方式。  如果失调电压在应用中至关重要、则 OPA990的精度将不如0.75mV (25°C 限制)。 对于大多数应用程序,不会发现任何差异。