This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:当 VCC=0V 时、OUT 引脚上的3.3V 上拉电阻

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991917/lm2901-3-3v-pull-up-on-out-pins-when-vcc-0v

器件型号:LM2901

我对 LM2901有疑问。

现在、OUTx 引脚从外部上拉至3.3V 至10KOhm。
即使 VCC 为0V、此3.3V 也可以激活、如下所示。


数据表显示、绝对最大输入电压为36V、与 VCC 电压无关。
输出电流的绝对最大电压指定为20mA。  
因此、我认为这种情况、 VCC=0V、输出通过10K Ω 上拉至3.3V、不会损坏器件。
我只想确认它。 这种情况是否会损坏器件?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA

    您的评估正确。 这是可接受的条件。 祝您设计顺利。  
    卡盘