This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:噪声密度

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UA741, LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990837/lm741-noise-density

器件型号:LM741
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUA741

大家好、团队、

您能否提供 LM741CN/NOPB 的噪声密度数据?

数据表中未显示该值。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定要使用50年的旧器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    TINA-TI 像这样模拟噪声:

    e2e.ti.com/.../kazuki_5F00_lm741.TSC

    请注意、由于这似乎是一个非常旧的 Spice 模型、因此此处未充分模拟低频噪声、仅模拟中频噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、由于 Kai 正在查看输出噪声、因此右侧的峰值是 SSBW 响应峰值、而不是输入噪声峰值。  

    再进一步、TINA V11在内部具有此接头的库模型、  

    这个也没有任何1/f 效应、所以这是一个很糟糕的模型-似乎有很多这样的东西、  

    这是最近几次评估和修复这些问题的努力之一、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/987521/noise-calculation-for-lf-circuit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我找不到此数据。 我可以在48小时内为 uA741的样本获得一个 Get 电压噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    非常感谢 您的友好支持。

    我 的客户正在寻找 UPC151C-A 的 P2P 替代产品 这  看起来也很旧。

    如果 UA741与 LM741C 相同、 则强烈希望获得电压噪声信息。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    LM741是类似的原理图、但过程不同。 尽管如此、uA741噪声应接近于 LM741的预期值。  

    在这些非常旧的设计中、热噪声是可预测的(40nV/根 Hz)、1/f 噪声会因器件而异。 这是两个 uA741电压噪声密度的示例。 忽略60Hz 处的尖峰。

    我没有 LM741样本