This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:采用 AMC 1200为多个传感器提供单高侧电源

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991954/amc1200-single-high-side-supply-for-multiple-sensors-with-amc-1200

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC3330

e2e.ti.com/.../AMC1200_5F00_Test_5F00_Circuit_5F00_Differential.TSC

大家好、

我尝试对 AMC1200的多个传感器使用单电源、但在仿真过程中、它无法按预期进行电压感测(VG1 = 850V、VG2 = 1700V)。  能不能有人解释原因、以及如何通过用于两个 AMC 1200传感器的单个直流/直流转换器实现电压感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明哪些不能按预期工作?  

    请记住 AMC1200的共模输入规格。 您可能需要考虑 GND1的中心抽头连接。  

    另一种选择是查看 AMC3330、该器件具有高输入阻抗、+/-1V 输入范围、非常适合交流电压测量。 该器件还具有可简化您的设计的集成式直流/直流转换器。