This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:负共模电压

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990682/ina190-negative-common-mode-voltage

器件型号:INA190

您好!

我正在使用 INA190A3 (增益100V/V)设计电池供电电流表。 因此 INA190的浮动电源将其接地连接到放大器 IN-的负输入。 我希望用户能够将 IN+和 IN-输入端与被测器件连接起来。 尽管输入端的压降最多仅为40mV、但如果我向输入端添加1k 电阻器以限制电流、我是否可以安全地无限期运行放大器、IN+和 IN-之间的电压差高达5V、极性差为任意 一种? 因此、如果 in+=[+5]和 in-=[0]V、以及 in+=[-5]和 in-=[0] V

谢谢。

Shailen 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailen、

    您能展示一个原理图吗?

    还应了解 INA190其他引脚在酷刑期间发生的情况。 另请说明输入端的过压限制为仅5V 的原因。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我设计并构建 了一个自动切换数字电流表(随附原理图)、该电流表使用多个分流器及其自己的 INA190、 比较器将寻找较低电流放大器的2/3电压摆幅电平、其中比较器的输出随后驱动低电阻 MOSFET 来关闭分流器、从而将差分电压输入限制在安全电平、从而节省放大器并保持低负载电压。 我使用的 INA190A3增益为 x100、因此在 MOSTFET 生效之前 IN+和 IN-之间的最大差值将为~20mV、因为对于比较器、我的阈值是 INA190的输出2V。 此设计是单向设计、但现在我想实现窗口比较 器、因此我可以使用 INA190上的基准电压测量双向电流。 我想像使用万用表一样使用 INA190上的输入 、在这里、您可以任意连接输入。  原理图中的电路很简单、但由于我使用连接器将电流感应放大器、电源、比较器和 ADC 保留在单独的电路板上、以防其无法正常工作、因此每个模块都 可以独立使用、因此这一点非常复杂。 它将由连接到 INA190上 IN-的-ve 电池供电。

    谢谢、

    Shailen 先生。

    sb_dynamic_multi_decade_ammeterbench_testingpython_live_gui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailen、

    那么 GNDS=GNDA=H2和 H1=-5V...+5V、而 R5...R12=1k?

    应该起作用。

    不过、在 LT1086的输出端与其输入端之间安装一个1N4002保护二极管。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shailen、

    只要输入电压处于绝对最大额定值(第6.1节)内、就无需担心器件损坏。

    由于+5V 在+42V 的绝对最大差分输入范围内、因此这是完全可以接受的、因此无需输入电阻器。 我对您提到的 IN+=[-5]和 IN-=[0V]情形感到困惑。 这些电压是否相对于 INA190的接地? 这是如何实现的? 如果这是真的、那么这将是一个违反、因为没有输入电压(相对于接地)、根据绝对最大额定值、应该一直低于-0.3V。 在这种情况下、INA190需要输入电阻器将输入电流限制在5mA 以下。 因此、5V/5mA = 1kΩ μ A、但我会使用更大的电流来将电流限制为3mA、以获得安全裕度。

    只要 INA190的接地与3.3V 电源、ADC 的接地相同、那么这里的接地回路应该没有问题。

    请记住、如果差分输入连接可翻转、则绝对需要基准电压。 因此、如果 Vs=3.3V、则一阶满量程范围为(3.3V/2)/100V/V = 16.5mV、不考虑摆幅至轨限制。

    希望有这种帮助、很抱歉耽误你的时间。

    最棒的

    Peter