This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:静态工作点

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991383/thp210-static-operating-point

器件型号:THP210

1.输入输入是不是 thp210芯片的+和-提供内部静态工作点?

2.请推荐此芯片的带通滤波器参数。 要求为300Hz ~ 1500hz、增益约为40dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    为什么不运行

    THP210 TINA-TI 参考设计

    什么是带通滤波器? 有数万亿种可能的带通滤波器全填充300Hz...1500Hz 和40dB 增益

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    THP210是一款全差分放大器(FDA)。  VOCM 引脚电压设置输出差分信号的共模电压、在许多情况下、VOCM 引脚偏置在1/2 Vs 左右。  在全差分放大器上、输出级(OUT+和 OUT-)在 VOCM 电压周围提供全差分对称信号。

    (IN+)和(IN-) FDA 引脚端子处的电压不是固定的、是施加在输入电阻器上的输入信号和 FDA 输出电压的函数。  本质上、在射频反馈和 FDA 的 RG 输入电阻器之间形成一个分压器。

    例如、在下图中、FDA 的增益设置为2V/V、VOCM=+2.5V。

    施加具有2.5V 共模的+1V 差分输入信号、可产生共模为+2.5V 的+2V 差分输出信号;其中 FDA 输出端的输出为 OUTP =+3.5V、OUTN =+1.5V; 输入电阻器上的电压为 RG2 (+)=+3V 和 RG1 (-)=+2V

    IN (-)端子上产生的电压为+2.5V、如下所示。  从本质上讲、IN (-)端子上的电压是 RG1输入电压除以 RF1/(RF1+RG1)比和 OUTP 电压除以 RG1/(RG1+RF1)比的叠加。  只要 FDA 处于其线性区域内、IN (-)和 IN (+)端子上的电压就大致相同(输入端子之间的小偏移(典型值为~10µV Ω)。 下面是一个使用 TINA 仿真的示例。

     

     

    如果您想了解有关全差动放大器的更多信息、请查看有关全差动放大器的 TI 高精度实验室系列。

    TI 高精度实验室-全差动放大器

    如 Kai 所述、根据可能满足~500至~1500Hz、增益= 100V/V = 40dB 带通要求的应用要求、有许多可能的带通滤波器; 在设计电路之前、您需要根据应用要求确定级数/滤波器阶数和所需的频率响应特性(切比雪夫、巴特沃斯等)。  

    谢谢、此致、

    Luis