This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:调整参数

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991478/pga308-adjust-the-parameter

器件型号:PGA308

您好!

在《用户指南》(文献编号:SBOU069B)中关于 PGA308、完整的缩放示例显示在3.3.1上。

有 Step1 - 13用于缩放。 您是否对我们不使用此步骤有任何想法?

例如、跳过步骤、替换或随机播放步骤。


在这种情况 下、我们是否会对全面扩展有任何问题?

此致、

Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kot、

    步骤1-13记录 EVM 软件执行的计算、以在校准例程期间获取正确的校准系数。PGA308EVM-USB 在软件中执行校准例程。  这些计算基于外部电桥传感器测量(或传感器仿真器测量) 和所需的 PGA308输出目标设置。  

    在运行校准例程之前、用户必须为应用提供所需的设置:电源电压、基准电压、PGA308所需的输出模式(输出电压、输出电压到一或电流输出)以及所需的 PGA308零标度和满标度输出目标。    

    在给定这些设置的情况下、在校准例程期间、PGA308软件将选择所需的路线偏移、零 DAC 偏移设置、并根据桥式传感器零标度和满标度测量值、沿增益 DAC 设置选择适当的前端 PGA 增益设置。  

    用户按下 PGA308EVM-USB GUI“校准”选项卡上的“校准”按钮后,在软件中执行计算。  如果用户连接了外部桥式传感器、则在执行校准例程时、用户需要在软件提示时向传感器施加零量程和满量程压力。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢你的答复。 我明白了。 它是专用程序。

    我们尝试使我们的软件参考此过程。

    此致、

    Ko Tokoi