This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:用于电流感应的 INA118

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA118, TINA-TI, INA828, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991310/ina118-ina118-for-current-sensing

器件型号:INA118
主题中讨论的其他器件: TINA-TIINA828INA188

尊敬的供应商(请参阅

我必须测量流入传感器的电流、该传感器显示10M 至100k 范围内的纯实际阻抗。 请参阅随附的 TINA-TI schematic.e2e.ti.com/.../current_5F00_sensing_5F00_with_5F00_INA118.TSC

通过探测4.7K 电阻器两端的电压来测量流入传感器的电流(请参阅原理图)。

我使用了配置为100倍增益的 INA118。 根据数据表、可容忍的 VCM 应超过5V。 但是、在我的应用中、我可能会被强制

以高达10V 的电压为传感器供电、因此5V 限制可能是一个问题。

此外、我必须保留出现在传感器上的噪声电压、因此我想使用串行漂移不是明智的选择。

你有什么建议/建议吗? 是否应考虑其他任何 INA? 是否要考虑 FET 输入 INA?

非常感谢您的帮助。

最棒的

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

     您尝试执行的操作存在多个问题。  您需要 使用4.7K 的分流电阻器测量流入传感器的电流、该传感器显示10M 至100k 范围内的纯实际阻抗、 但是、即使传感器由-5V 电源供电、在+/-12V 电源上也无法实现这一点、因为100k 传感器的差分电压将超过200mV。  在增益为100且 Vref=0的情况下、这将要求输出变为20V、这在12V 电源上是不可能的-请参阅下面的内容(顺便说一下、我使用了+/-25V 电源、仅在需要输出的地方进行说明)。  

    因此、如果传感器可能低至100k、则必须按如下所示调整电源电压和 Vref、除非降低增益或降低分流电阻器值。

    因此、为了确保 INA118线性运行、您必须根据分流电阻、电源、增益和 Vref 考虑输入和输出电压范围。

    对于-10V 的 V1和100k 的 R1、VM1 将高于 400mV、因此在增益为100时、输出必须 达到40V -这在+/-12V 电源上显然是不可能的。  因此、您必须考虑 V1输入范围、增益和电源电压之间的所有必要权衡、然后才能得出最终解决方案(忽略+/-50V 电源-它仅用于所需输出电压范围的图示)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    非常感谢您的分析。 我将负责电源、增益和 Vref 的组合、以便将 INA 保持在中

    线性区域。

    如果您建议此应用使用任何其他 INA (对于 istance、VCM 越宽)、请告诉我。

    我必须避免将来自 INA 的电流注入传感器:您是否同意避免零漂移架构?

    再次感谢你的帮助。

    最棒的

    Alberto

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您可能会考虑使用具有类似规格但价格低得多的 INA828等较新器件。   

    请下载 INA 共模输入电压计算器、以确定给定电源、增益、Vref 的线性条件:

    https://www.ti.com/tool/INA-CMV-CALC?keyMatch=VCM%20VS%20VOUT%20CALCULATOR&tisearch=search-everything#downloads

    对于100k 传感器(石分流=~5V/100k =~50uA)、INA118最大 Ib 为5nA、仅为分流电流的0.01%、而对于10M 传感器则为1%。  

    使用 INA828将获得10倍改进、25C 时的最大 Ib 为0.6nA (100k 传感器为~0.001%、10M 基于-5V 电源为~0.1%)。

    我可能会避免像 INA188这样的零漂移仪表放大 器、因为在输入阻抗不匹配的情况下、IB 尖峰可能会转换为测量误差。