This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD-TVI 视频接地环路噪声隔离器电路建议

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA692, OPA355, OPA357, OPA358, OPA361, OPA360, OPA362, TL592B, UA733, LMH6570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990627/hd-tvi-video-ground-loop-noise-isolator-circuit-suggestion

主题中讨论的其他器件:OPA692OPA355OPA357OPA358OPA361OPA360OPA362TL592BUA733LMH6570

https://www.rohm.com/products/audio-video/video-amplifiers/isolation-amplifiers/bh7673g-product

大家好、

我想搜索具有1080p 分辨率接地环路隔离器电路的 HD-TVI。

有关带宽~30MHz 的信息、请参阅 ROHM BH7637G 模拟视频隔离器、它似乎在芯片内部使用差分放大器。  由于 HD-TVI  1280x720p 60Hz 视频分辨率带宽高达 50MHz、因此不再使用传统解决方案。  

您对解决方案有何建议?

非常感谢、

Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

      OPA692是1V/V 或2V/V 的固定内部增益、带宽为280Mhz、225MHz、电源电压高达12V。 我会建议更换此部件。

      还有 OPA355、OPA357、 OPA358、 OPA360、OPA361、 OPA362。 OPA35x 系列最高可由5.5V 电源供电、带宽高于50MHz、但未设置内部增益。 必须使用外部电阻器设置增益。 与 BH7637G 相比、它们具有更好的输出电压范围和共模抑制比。 OPA36x 系列器件采用3.3V 电源、带宽高于50MHz、内部增益设置为2V/V 或5.2V/V 差动增益/相位误差相同或略高,但 SNR 与 BH7627G 相同。 OPA36x 系列还具有其他特性、例如2极重构滤波电平转换器和关断控制。

      我们还在 LMH6570等固定增益放大器的输出端具有集成多路复用器的视频放大器以及 TL592B 和 UA733等差动输出的视频放大器。

    谢谢、

    Sima