This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:跟踪启动行为

Guru**** 2888980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, TLV7011, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991066/tlv1701-follow-up-with-the-startup-behavior

器件型号:TLV1701
主题中讨论的其他器件: TLV7011TLV1805

您好的团队;  

1、根据以下主题、我知道 TLV1701的输出状态不是明显的、团队会进行一些测试、您能否分享测试结果?

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/922302/tlv1701-questions-regarding-recommended-operating-condition-on-supply-voltage

2、我想使用具有5V V+电源的 TLV1701和具有5V 上拉电压,的4.7K PU 来驱动 BSS138W NMOS、我检查输出摆幅在4mA 时可能为900mV、这大于 Vgsth;

BSS138W DS 如下所示:

www.infineon.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 栅极不会具有4mA 的连续电流。

    总之、只需使用更好的器件。 TLV7011具有 上电复位功能、一个连接到 GND 的输出(请参阅图17)和 一个推挽输出(这使得 上拉电阻器不需要)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="408358" URL"~/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/991066/tlv1701-follow-up-with-the-startup-behavior ]2、我想使用具有5V V+电源的 TLV1701和具有5V 上拉电压的4.7K pu,来驱动 BSS138W NMOS、我检查输出摆幅在4mA 时可能为900mV、这大于 Vgsth;的电压[/引用]

    Hhm、为何在导通 NMOSFET 时对输出低饱和电压感兴趣? 当 Vgs=5V 时、一个 NMOSFET 被打开、但当 Vgs=0V 时、不打开。

    您能否发布原理图?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Kai 的支持。

    京精

    基于这种控制 MOSFET 开关的应用、我不推荐使用 TLV1701。  具有推挽输出级的比较器可能更适合打开和关闭 MOSFET。  此外、由于电源仅为5V、因此无需使用高压器件。  TLV7011等器件更适合此用例。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家;  对于我的问题,MRDRVMID 连接到 BSS138的栅极, 我应该保证当比较器变为低电平,NMOS 的 VGS 低于红色矩形中的 Vgsth;,目前我添加了一个二极管来降低比较器低电平输出的饱和电压;

    对于启动、我无法使用 TLV7011、因为 UBM 可能会变为20V。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让我感到困惑。  您 之前提到过、您将使用5V 为比较器供电、并使用5V 的上拉电压。   如果电压可以高达20V、我建议您改用 TLV1805、并移除上拉电阻器、因为它具有推挽输出级。  它还集成了 POR。  由于 TLV1805的 POR 状态在输出端为高阻态、因此输出引脚上的简单弱下拉将确保输出在电源斜升时开始低电平。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让您感到困惑、Chuck;

    在开始时,我说5V,因为比较器转换点大约为5V, 所以对于饱和输出电压,当电源电压为5V 时是合理的,对于电源范围,应该是20V。  

    此外、我需要通过汽车认证的比较器、TLV1805确实是我的更好选择、非常感谢!