This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168-Q1:INA168QDBVRQ1

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990583/ina168-q1-ina168qdbvrq1

器件型号:INA168-Q1

您好、TI 专家

我已经在数据表中看到应用程序标记没有 ADAS,我是否可以使用 ADAS 系统应用程序?

谢谢

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    什么是"ADAS"?

    原子吸尘系统?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KAI、ADAS 是美国境内自动驾驶的一个常用术语。 它代表"高级驾驶辅助系统"。

    Jacob、

    我们数据表首页的"特色应用"部分简单地突出了 我们的系统工程师认为器件在概念化时会蓬勃发展的应用。 这些部分远非详尽无遗、如果您认为该器件适合您的设计、您绝对可以在 ADAS 设计中使用该器件。  

    此外、我还想指出 我们的 ADAS 应用主页、其中提供了您可能在 ADAS 设计中使用的各种子系统的方框图和建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Carolus

    我明白了、谢谢

    Jacob