This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA170EA 是否符合汽车应用要求?

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA281-Q1, INA168-Q1, INA138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990919/does-ina170ea-is-qualified-for-automotive-applications

主题中讨论的其他器件:INA281-Q1、 INA168-Q1、 INA138-Q1

在其数据表中没有提到 INA170EA 电流分流器的任何汽车资质认证标准、我们是否可以将其用于汽车应用、

如果不建议使用具有相同封装和引脚配置的替代电流分流器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    感谢您选择 TI! 遗憾的是、INA170EA 不符合 AEC-Q100标准的汽车标准。 我们经过汽车认证的产品在器件型号中添加了"-Q1"、看起来不像我们将此器件制造为符合 Q1标准的版本。 此外、这是 TI 产品系列中具有失调电压修整电阻器引脚的非常独特的器件。 因此、我不认为该器件的下一代引脚版本存在引脚。

    如果您需要电流输出器件(外部电阻器增益设置)、我建议您查看 INA138-Q1或 INA168-Q1。 如果您可以使用内部增益设置器件(电压输出)、那么我建议您查看 INA281-Q1、这也是一款具有内部设置增益电阻器和输出缓冲器的电流反馈器件。