This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281-Q1:INA281B4降压电感器电流测量应用

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990793/ina281-q1-ina281b4-buck-inductor-current-measurement-application

器件型号:INA281-Q1
主题中讨论的其他器件:INA281

您好、可以帮我处理 INA281B4的应用吗? 我在高侧降压转换器电流感应应用中使用它、它似乎不喜欢共模范围、即使它仅为20V。 我可以发送原理图和仿真波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    请发送您可以分享的内容。  我将提及数据表中经常忽略和引用的常见问题。

    是否存在较大的共模瞬态?(请参阅图2) 您是否还知道 INA281的带宽受输入电压的限制。 (参见图27)。  存在负 Vsense 瞬态。 (请参阅第 8.2.2.1节)