您好!
我目前 正在将此器件的裸片版本作为单位增益缓冲器(输出直接连接到反相输入端子)来驱动单端 ADC 输入(ADC 是 TMS320F28335-HT 器件的片上 ADC)。 OPA2333-HT 输出和 ADC 输入之间有一个低通 RC 滤波器(1k Ω 和10nF)。 该器件在100°、150°C、甚至180°C 时似乎可以正常工作 但一旦温度达到200°C、器件就会开始失效。 我看到的一个显著故障是、这是故障后和室温下的故障排除、输出不再显示单位增益。 输出将比预期的输出大100mV 至600mV、并随着尝试使用万用表进行测量而增加。 观察示波器、输出将随机下降到接近预期输出的位置、然后再次增加。 在高温测试之前、我在室温下测量输出没有任何问题、因此不认为示波器或万用表导致了我看到的问题。 此外、进入运算放大器的信号不变、但在示波器上测量时为恒定直流值(为运算放大器供电的3.3V 电源也是如此)。
我想问的问题是、在200°C 时、您之前是否在该器件上看到过这种类型的故障? 此外、在高温下对该器件使用单位增益时是否需要任何补偿(即使数据表显示它是单位增益稳定的情况下也是如此)?
谢谢、
Brandon