This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3402:在无输入时关于输出。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991002/tlv3402-about-output-when-there-is-no-input

器件型号:TLV3402

大家好、

我检查了 TLV3402的工作情况。
这是正常波形吗?
它瞬间下降到低电平。

CH1:VCC Ch2:1IN- Ch3:1IN+ CH4:1OUT


没有输入时、TLV3402的输出是什么?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo

    感谢您关注纳瓦级功耗 TLV3402。   

    如果当时两个输入没有更清晰的图片、我很难确定导致瞬时骤降的原因。  施加到输入端的电压之间的距离。  再说一次、我无法真正在1V/分频下进行判断。  如果比较器输入的电压非常接近、则可能会有一些从输出到输入的微小耦合、从而导致比较器暂时看到逻辑低电平输入。  如果输入电压接近或系统中存在噪声、我建议实施一些外部迟滞。  我只需要更多有关投入的信息、以便进行更详细的分析。  此外、请确保您的电源使用旁路电容器。  该比较器可能是低功耗器件、但输出在状态发生变化时仍会快速转换、如果未正确旁路、这可能会在您的电源线上产生尖峰。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    感谢你的答复。
    我将更详细地进行检查。

    顺便说一下、 当没有输入时、TLV3402的输出是什么?
    Hi-Z?

    CH1:VCC Ch2:1IN- Ch3:1IN+ CH4:1OUT


    这是正常操作吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    "无输入"是什么意思? 没有连接到输入、因此输入悬空? 还是输入电压为零?

    请显示原理图。 并详细说明加电期间的工作情况。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Kengo

    最好按照 Kai 的建议显示原理图、但要回答您的问题、如果没有输入、则意味着比较器的输入是浮动的、这不是正常的测试条件。  如果比较器通电且输入悬空、则很难预测输出条件、因为输入可能会由于电路负载或器件寄生效应而处于任何可能的值。

    卡盘