This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:此器件是 LM311的升级版本吗?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991183/lm211-is-this-device-an-upgraded-version-of-the-lm311

器件型号:LM211
主题中讨论的其他器件:LM311

我认为 LM211PW 的温度范围比 LM311PW 更宽、但 DS 显示了一些 ABS MAX 和电气特性差异。

LM211PW 看起来是 LM311PW 的升级版本、而不仅仅是扩展温度范围。

是这样吗?

与 LM311相比、器件是否存在任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表不存在。 LM211确实具有更严格的测试规格。

    LM211的不利之处令许多客户无法接受:价格更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的支持

    Darren

    LM211的额定温度范围更严格、但我不能对内部设计差异作进一步评论。

    我将离线联系、了解我们如何更好地支持客户的应用需求。

    我将关闭这个帖子。

    卡盘