This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211-EP:添加了输出 BJT 饱和和输入共模说明

Guru**** 2766395 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211-EP, TL331-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991132/lm211-ep-output-bjt-saturation-and-input-common-mode-clarification

器件型号:LM211-EP
主题中讨论的其他器件: TL331-EP

团队、您能回答以下问题:

  1. 输出 BJT 的饱和电压
    1. 数据表指定其电流为8mA 时的典型值为0.23至0.4、最大值为0.23。 您是否有数据说明我们在0.5mA 至1mA 范围内运行时应该期待什么? 如果您有 Vsat 与集电极电流的波形图、那就更好了。
  2. 澄清了输入共模
    1. 对于+/-15V 电源、上端的典型规格为13.8、下端的典型规格为-14.7。 第9.2.2.1节对输入电压范围的描述有点困惑。 尤其是当 IN-高于共模且 IN+在…μ s 内时  如果它低于共模、-14.9或–VCC、会怎么样?

过去我一直使用(IN-+ IN+)/2是共模电压,只要该电压处于部件的共模范围内,您就可以继续使用(基本上,如果两个输入同时都不超过共模范围)。 我想对同相输入应用一个基准、并感应一个电压、该电压将从接地开始、并随着 VCC-接地而斜升。 我应该对这个设计很好。

我使用的比较器在共模范围内不包含 VCC-,因此我需要检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    很抱歉、您在数据表中需要的混淆和信息缺失。  我们的一些旧器件只是没有多少特性数据来支持它们。

    对于较低灌电流电平下的 VOL、这些值在低电流下是相当线性的。

    因此、如果我们使用典型值为0.23V、最大值为0.4V 的8mA 示例、我们计算出的输出阻抗约为29欧姆、最大值为50欧姆

    因此、对于1mA 灌电流、VOL 典型值将在29mV 范围内、最大值将为50mV。

    关于 VCM 问题、您对 VCM 的理解是使用负反馈放大、而不是比较器。

    在放大器中、通常会出现负反馈、从而导致输入之间出现虚拟短路。  因此、VCM 是两个输入的平均值是有效的。

    但对于比较器、每个输入都是单独评估的。  没有用于计算 VCM 的输入平均值。

    LM211-EP 的独特之处在于它不允许接地感测。  对于过热和工艺变化、VCM 范围仅比 VEE 低至0.5V。

    因此、如果您需要一直感应到 VEE、则应考虑使用不同的比较器。

    如果您已选择 LM211-EP 的速度、最接近的选择是 TL331-EP、它允许进行接地感应。

    卡盘