This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:PTC 热敏电阻接口

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990751/amc3330-ptc-thermistor-interface

器件型号:AMC3330

您好!

我正在考虑使用 AMC3330来监控功率半导体模块中的 PTC 热敏电阻、并 同时改善与微处理器的隔离。  

我想使用隔离式直流驱动基准电压芯片、然后馈入 PPTC 和偏置电阻器负载。 我的计算结果表明、PTC 和偏置电阻在最坏情况下的电流消耗约为0.54mA、而基准在 最坏情况下的电流消耗约为460uA。 在这些极端条件下、似乎接近芯片的直流/直流输出规格、但在这两种情况下都是极端的。  该组合更有可能约为0.75mA。  

这似乎是个好主意吗?  

替代方案是单独的直流/直流转换器和 ISO 放大器等

此致

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我认为这听起来是一个好主意。 当您连接后、我肯定很想看到实施。  

    电路将在什么环境温度下工作? 额定直流/直流1mA 输出会随着温度的升高而降低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、它是一个实验室应用、所以不是很要求温度、如果温度超过45度、我会感到惊讶。  在实际应用中、它应该处理-40至+100deg。 但 在这种实现方式中,它永远不会受到这种影响:-)热敏电阻处于电噪声环境中,因此我想尽可能地将信号与系统的其余部分隔离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Alexander,这是我建议的电路,通过计算,电阻器和热敏电阻的组合电流消耗始终低于1mA。 热敏电阻在外部安装、因此具有齐纳保护功能。 欢迎提出任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    根据 AMC3330的数据表(见表5.1)、您必须将 INN 连接到 HGND。

    Kai