This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:关于输入偏置电流温度漂移

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990692/ina186-about-input-bias-current-temperature-drift

器件型号:INA186
主题中讨论的其他器件: INA190

您好!

客户目前为止一直使用 INA186A1DCKR。
但是、由于延迟交货、客户正在尝试使用"INA190A1IDCKR 或 INA199A1IDCKR 或 INA213AIDCKR "作为 INA186A1的替代产品。
让我在后台向您提问。

您能否告诉我以下器件的输入偏置电流温度漂移规格以供替代考虑?

・INA186A1DCKR
・INA186A2IDCKR
・INA190A2IDCKR
・INA199A1IDCKR
・INA213AIDCKR

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    感谢您考虑使用德州仪器。  下面是我们在数据表中提供的输入偏置曲线。  我与一名设计工程师交谈、他说 INA186与 INA190基本具有相同的架构、对于该规格、这些曲线应该相同。