This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 300A 电流感应 IC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990613/300a-current-sense-ic

主题中讨论的其他器件:DRV425

大家好、

我们的客户正在寻找能够在3V 至5.5V 的工作电压下测量高达300A 电流的电流感应 IC。 我使用功率监视器计算器查找合适的器件、但建议的器件似乎不符合300A 范围。 您能否建议满足客户要求的器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您是否考虑将其与 Rshunt 结合使用?  然后、该范围将取决于 Rshunt 值和电流感应放大器的增益。  如果您对此进行了研究、并需要有关 Rshunt 的更多信息、请参阅 https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-how-choose-shunt-resistor。   

    精度和功耗都很低、这也有助于为电流感应放大器选择其余部分。

    如果功率耗散是一个问题、那么您可以查看通过汇流条测量磁场的 DRV425。  这不准确、也存在其他挑战。   

    请告诉我您的想法和问题。