This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:如何将 opa847的 TIA 输出连接到下一级运算?

Guru**** 2570305 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847, OPA695, OPA846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013248/opa847-how-can-i-connect-the-tia-output-of-opa847-to-next-stage-op

器件型号:OPA847
主题中讨论的其他器件: OPA695OPA846

sch1:

ZH2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    您的 sch 的第一阶段不是 TIA、您是否错过了一些组件?

    不管怎样、输出与我的 sch1相同、我已经测试了电路、这对于它的频率响应和噪声性能来说并不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 只是显示您的50欧姆不是接地、而是串联输出到匹配的负载、  

    第一阶段没有完全被抽取、  

    我建议在您断开匹配的线路后将50欧姆串联到第二级放大器 V+输入中、这会将输入 C 与第一级隔离、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    您最终会使 OPA847过载(100R 与220R 或330R 并联)、并且可能需要使用额外的电缆驱动器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    我希望 TIA 输出交流电与第二个同相放大器级耦合,在串行器50欧姆电阻器之后,我是否可以在 第二个 sstage 输入旁边添加 CR 滤波器电路?

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    对于 opa847、100R 过载?从未听说过这件事。 我只想单独测试第一级和第二级的信号,这意味 着当我测试第一级时,我将 P1连接到 osc,同时选择 osc 的匹配 50欧姆电阻。

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kai  

    另一个问题。

    当我添加 Cpd1和 Cpd2时、TIA 输出变得不稳定。

    但我删除了 Cpd1和 Cpd2,TIA 输出变得稳定。

    那么、sch1中的偏置电路是否存在任何错误?

    祝你一切顺利、

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、这里的详细信息变得很困惑、您能否附加一个显示您现在拥有的 TINA 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    我将其绘制在 Tina 中、 选择将由 PIN 检测器代替的 eq 电路。 当我完成 sch 时 、我选择 AC 分析、将出现不规则电路报告。 希望您可以使用它。

    e2e.ti.com/.../TIA_5F00_Schematic.TSCbaolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、二极管的负偏置中存在误接线、修正了这一问题- OPA847输出的响应看起来不错、 不确定这是您想要的形状。这些二极管分压器偏置网络会导致频率偏移较低、并将中带增益降至330欧姆以下。 但它看起来稳定、  

    您无需在第二级使用 JFET 器件、另一个 OPA847或 OPA846就可以-甚至可以返回 CFA OPA695

    e2e.ti.com/.../OPA847-low-gain-Zt.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,í a

    实际,μ A

    第一阶段需要200MHz 带宽,但似乎只有10M 带宽?

     偏置电路对吗?

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 指出这两个电源偏置连接缺失的地方、这里纠正了这一问题、如果尖峰严重、看起来更合理、  

    这是一个简单的解决方案、要求290Mhz F-3dB、但实际的高 F 噪声增益对于 OPA847而言太低、并且仍达到4.5dB 峰值。 您不希望与同相偏置电流消除 R (此处为1nF)上的 C 相匹配

    可能能够使其与较低的最小增益 OPA846一起工作、  

    是的、这在200MHz 频率下要稳定得多、而且仍然相当平坦、我现在只看 ZT 输出、  

    最后一个文件、  

    e2e.ti.com/.../OPA846-low-gain-Zt.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、


    这意味着什么? "您不希望与同相偏置电流消除 R (此处为1nF)上的 C 相匹配"

    根据数据表、同相偏置电流消除 R 上的 C 通常为100nF,或与100pf 并联。

    是否有方法可以选择 C 的值?

    谢谢

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,ZT 是什么意思?我有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您只需在 V+输入端放置一个匹配的 R、以减小输出直流偏移-您是交流耦合的、因此不确定为什么要这样做-但无论如何、 这些电容器仅位于 V+节点上、用于降低电阻器的噪声影响-  

    ZT 是跨阻的简称  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我移除  V+输入端的 C、ZT 输出将出现持续振荡、我不知道原因。因此我选择在 PCB 上焊接电容器。  

    感谢您的耐心和回复!

    Baolin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这有点令人不安-实际上、OPA847位于您不希望出现的振荡边缘、OPA846会更安全。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才注意到的一个问题是、在您的仿真文件中、您在 OPA847上显示+/-15V 电源-希望不要在电路板上、因为该器件最大为+/-6V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    关于 TIA 输入的另一个问题、我想交流耦合电阻、330Ohm 是输入光的直流部分的饱和增益。

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    输入端的交流耦合不是一个好主意、因为如果两个光电二极管看到不同的光强度、两个光电二极管的中点将会漂移。 您需要位于虚拟接地的两个光电二极管的中点、因此它们必须看到直流耦合 TIA 生成的虚拟接地。 您可以在 TIA 的输出端进行交流耦合、但不能在输入端进行交流耦合。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯有一个很好的观点,但实际上,这里有太多未解决的问题,无法真正知道下一步要去哪里。 如果您必须抑制较大的直流电流、则可以始终在第一级使用伺服环路、但  

    1.您实际使用的是什么电源。  

    伺服环路会注入其自身的低频噪声、易于处理、但需要考虑的是、  

    3.为什么 V+节点上的小电容在视在基准测试中表现出稳定性,必须与该1s 级的 LG xover 处的总视在阻抗保持一致, 但是、OPA847现在可能不是合适的器件、可以将其更改为 OPA846、或者如果您无法解决稳定性问题、则需要注意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    什么是"伺服环路"? 技术或 IC 如何在我的电路中实现它? "电源环路"可能意味着许多事情。

    OPA847在+_5V 状态下工作、解释 了上述.tsc 中的错误。

    关于 V+节点上显示视在基准测试中稳定性的小电容、我不知道、根据数据表、当我焊接它时、TIA 输出中的振荡消失了。  

    Baolin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事,“这一级的 xover” 这意味着什么? "xove"?"1s"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在根据这一互阻抗背景信息进行工作、在此基础上、我针对 OP847、OP846等开发了所有这些数据表示例  

    e2e.ti.com/.../3125.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我的最后一个问题是"伺服环路"、希望您能回答。

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    感谢您的消息来源、您的心情非常好。我仍然对某些事情感到困惑、例如:

    在本款 sch、系列 C1、C2中包含整个 TIA 电路的检测器部分的电容? 如何才能实现?  如果检测器的电容为20pF、

    我应该选择 C1=C2=40pf 吗?  

    BTW、如果我以这种方式测试 TIA、这意味着交流耦合对吗?

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    "伺服环路"意味着使用"直流伺服"。

    以下是一个很好的说明(不过对于音频应用):

    https://sound-au.com/articles/dc-servo.htm

    Kai