主题中讨论的其他器件: OPA551、 OPA462、 INA228、 OPA2192、 TINA-TI、 OPA454、 OPA1622
您好 TI 专家
需要设计一个压电式驱动器项目、下面是压电式传动器信息
电容器最小值为0.15uF、最大值为15uF、谐振频率介于40kHz 至135Khz 之间、
最大功耗在0.8W 至34W 之间、最大行程范围:0至120V、解码器
电流计算 Imax =Pi *f* C*Uvpp。
在上述情况下、如果选择 OPA455驱动器、则器件电容器为3.1uF、电压为100V、最大频率为46Hz。
如果增加 OPA455无法达到的频率、则可能需要 延长电流才能达到。
我的问题是如何使用 OPA455扩展当前解决方案或其他解决方案? 您能建议一些典型电路吗? 如果
电路 可以选择输出正弦波、方波或三角波是最佳选择。