This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:电压/电流/温度测量之间的最快切换时间。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1008874/ina237-fastest-switching-time-between-voltage-current-temp-measurement

器件型号:INA237

专家您好!

我对 INA237有疑问。

我想使用 INA237尽快测量电压、电流和温度。
然后、我想知道电压、电流和温度之间的切换时间。

我认为该器件最快的转换时间是50us。
因此、我认为最快的电压、电流和温度测量时间会低于。
通过 I2C 开始电压测量=>转换(50us)=>读取电压并 通过 I2C 开始电流测量=>转换(50us)=>读取电流并通过 I2C 开始温度测量=>转换(50us)=>读取 通过 I2C 完成的温度=150us

这种理解是否正确?

此外、您能否提供建议的程序、以几乎同时最快地测量电压、电流和温度?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    感谢您使用 TI 论坛。 您的上述理解是正确的。  如果您愿意、以下是几种替代方法:

    1. 您可以同时触发全部3个转换、然后在150µs 之后读取结果、而不是单独触发每个结果的转换。  
      1. 从技术上讲、您还可以使用此方法、并尝试以50µs μ s 间隔读取每个结果(当每个结果的数据准备就绪时)。  这将允许在读取结果时进行下一次转换。 从技术上讲、这会加快该过程、但时间更难。
    2. 将器件置于连续转换模式、并尽可能快速地读取结果(转换时可以读取寄存器、直到新值准备就绪时、您只会得到相同的值)。
      1. 这还允许在读取结果时进行下一次转换。  
      2. 这种方法的缺点是、如果您希望数据正确、因为它在 μ 50µs 转换结束时可用、那么很难正确计时...
    3. 或者、您可以使用连续转换并每150µs μ s 读取一次所有结果寄存器。  
      1. 这样、您就知道每次读取数据时、每个数据都有一个新值、并将它们全部整合在一起。
      2. 这里的缺点是、您不会以50µs μ s 的间隔获得数据。  

    希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitch - San、

    很抱歉、我有其他问题。
    您会回答以下问题吗?
    此外,还有很多问题。 那么、您是否会提供 已经可用的答案?

    1. 这50us 是否包括多路复用器的开关时间?
    2. 对于 Vs/VBUS/IN+/IN-有任何开启或关闭序列
    3. 我担心 Vs/VBUS/IN+/IN-之间出现有关关断序列和关断条件的泄漏电流。 是否有风险?
    4. 通过 I2C 的新设置将立即应用于采样? 我们担心 的是、对 AD 转换应用新设置是否存在延迟。  
    5. IQ 和 IN+/IN 电压之间是否存在相关性? 这是因为、数据表仅解释了 Vsense 为0的条件。
    6. 当测量条件 Vs=opne/Vbus=9V/ Vsense (IN+-in-)=100uV 时、您能否提供 Iq?
    7. 您能告诉我方框图中的参考干扰吗?

    我正在等待您的更新。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    以下是我对您问题的回答:

    1. μ 50µs 转换 时间是触发转换后、数据准备好进行读操作所需的时间。 请注意、这只是一个典型值、并且"受振荡器精度和漂移的影响"。   
      1. 为方便起见、在执行触发转换时、您可以查看 DIAG_ALRT -> CNVRF 以查看转换是否就绪。
    2. 我们没有为这些器件指定任何上电排序、因此可以按任何顺序加电。
    3. 通常、这不是问题、但它不是规格、因为它是转换而不是用例。
    4. 当您更改设置时、它将在下一次转换中生效。 (如果在转换被触发前进行了更改)。
    5. 我不知道。  这实际上仅影响 IB、您可以从典型特性部分(图6-14和6-15)中看到 IB。
    6. 从技术角度而言、IQ 被定义为流入 VS 引脚的电流、因此如果 VS 断开、则不会有 IQ (但可能存在一些 IB 和 Ivbus 等)。
    7. 基准是用于 ADC 的内部电压。  我不知道具体的电压、但数据表中应提供任何相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我迟到的反馈、感谢您的回答。

    我想确认如何估算实际器件电流消耗、包括所有偏置电流。
    我认为有3个部分消耗电流、如下所示。
    ・Vs (IQ)=图6-18/19
    ・IN+/-引脚偏置电流=图6-14/15/16
    ・μ A Vbus 偏置电流

    这种理解是否正确?
    此外、您能否告诉我 Vbus 偏置电流、尤其是器件处于活动状态的情况?
    这是因为、关断模式下 Vbus 偏置电流在数据表中为10nA、但器件处于活动状态时的值不相同。
    我想知道这个。


    此致、
    Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    要在激活时从 VBUS 中获取电流消耗、您需要查看 ZVBUS (VBUS 引脚输入阻抗)、并根据总线电压计算电流消耗。  

    要考虑的另一个电流源是数字泄漏输入电流、尽管这非常小:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    我明白了。



    此致、
    Kazuki Kuramochi