This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 OPA2365AQDRQ1的规格问题

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2365, OPA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009442/spec-questions-about-opa2365aqdrq1

主题中讨论的其他器件:OPA2365OPA2320

www.ti.com/.../opa2365.pdf
数据表中的信息相互冲突。 在说明(和网站摘要) 中、它显示为125C、但在绝对最大额定值和建议运行条件下、它显示为150C 最大值

此外、  

DVO/dT:当只给出标称值时、如何计算温度范围内最坏情况下的输入失调电压
图5和6显示了典型偏置电流与温度的关系、典型偏置电流与共模电压的关系。  如何确定特定偏置电压和温度下的最坏情况行为?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    虽然 OPA2365可承受高达+150°C 的温度、但所有数据的额定温度最高仅为+125°C。 这对我来说是没有矛盾的。

    图4、5和6将有助于估算最坏情况数据。

    您的应用温度范围是多少? 您的共模输入电压范围是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的最高电路板温度为105C、共模输入电压可接近5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、输入偏置电流指定为10pA。 图5显示标称值约为0至50度、在125C 下超过600pA。  那么、125C 时的最坏情况单元是什么? 它是6000pA (假设标称值为1pA、在25C 时为1pA、但最坏情况为10pA)

    图6显示了偏置电流与共模电压间的关系。 这在5V 时可能接近500pA。 那么、再说一次、我假设电压为5V 时电流为该值的10倍或5000pA?

    偏置电压和温度会怎么样? 效应是累加还是乘法? 如果我将效果相乘,我计算10pA*600*580 = 3.5uA 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      对于失调电压、您可以使用图3和4来确定分布、最大失调电压、失调电压漂移 以及批次允许的范围。 因此、25°C 时的最大偏移电压为200uV、最大偏移电压漂移为5uV/C 因此、在105C 下、最大偏移电压约为600uC。

      对于输入偏置电流、我不会承诺说它是一个线性趋势、我必须对此进行检查并返回给您。

      对于温度范围内的偏置电压+输入偏置电流、通过增加偏置电流*电阻(也随温度变化)、可以在放大器的输出端看到失调电压(随温度变化)。

    谢谢、

    Sima

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否考虑过使用 OPA2320? OPA2320具有更严格的容差输入偏置电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      很抱歉输入偏置电流信息的延迟。 仍在努力获取对某些文件夹的内部访问权限、并将在本周结束时返回给您。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     遗憾的是、我们没有关于最大输入偏置电流与温度的关系图。  

    谢谢、
    Sima