This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 峰值检测器

Guru**** 2384330 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, TLV3601, TLV3603, THS4631, OPA356
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012676/peak-detector

主题中讨论的其他器件:OPA657TLV3601TLV3603THS4631OPA356

您好!

我们希望构建峰值检测器系统、以50-200ns 脉宽和10kHz 频率感测 Lidar 系统的脉冲峰值。 在我们的系统中、我们使用 STM32F411作为微控制器。 它无法使用自己的 ADC 检测脉冲 Vp-p 电平。 此外、我们也无法使用高速 ADC。 因为微控制器具有最大100MHz 时钟的功能。 由于频率信号为10kHz 时的脉冲较短、我们认为需要使用峰值检测器来检测脉冲信号的 Vp-p 值。

信号电平在0至4V 之间变化、因此、探测器应使用这些电平进行感应、例如、脉冲信号电平为2.5V、峰值检测器立即设置2.5V。 在此脉冲之后、如果下一个脉冲信号为1.5V、峰值检测器应立即校准到1.5V。 脉冲检测器应校准下一个脉冲信号。 因为脉冲信号的电压电平取决于距离。 因此、我们可以在不使用高速 ADC 的情况下分析接收器信号。    

峰值检测器可能没有特定的 IC、但可以使用解决方案来检测峰值电压电平。 我的意思是、也许没有独特的特定 IC、但它可以是解决这个问题的集成电路。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozancan、

    此主题可能会让您感兴趣:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009581/opa615-very-fast-pulse-peak-measurement

    您是否自行以10kHz 的速率驱动光脉冲? 在这种情况下、您可以通过软件重置存储上限。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们希望在激光雷达应用中使用峰值检测器。 激光脉冲的频率可以是5-15kHz、因此我们可以说激光驱动器可以是10kHz。 发送器(激光驱动器)和接收器(APD/PIN 二极管)的频率由 TDC 确定。 STM 通过 SPI 通信向 TDC 发送启动脉冲信号的命令、然后 TDC 产生激光脉冲。  

    但是、即使发送 器信号电平不会因恒定脉冲而变化、接收器信号也会因距离或反射表面形状和颜色而变化。 因此、我们需要获取每个信号脉冲 Vp-p 值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozancan

    如果我正确理解了您的请求、您会对接收信号的绝对值感兴趣、而不仅仅是脉冲的存在。  如果正确、我需要将您的帖子移至我们的高速放大器论坛以获取支持。  您的帖子已在比较器论坛中找到、我们可以在其中帮助确定是否存在可能触发 TDC 功能的脉冲、以确定物体的延迟/距离、但您似乎正在寻找有关所接收脉冲的更多信息。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但您可以正确地重置存储电容器、对吧?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我们已经在使用 OPA657和比较器 IC (LTC6752快速比较器)来检测接收器信号。 但是、我们还需要获得脉冲信号的强度。 这是因为当信号来自白色或黑色表面时、它也会改变接收器信号的电压电平、这会影响接收器信号的上升时间、因此比较器可以检测到较晚的一点、例如3-5ns、这取决于白色或黑色表面。 因此、由于上升时间可变、激光雷达系统能够以不同的方式检测 ToF (飞行时间)。 我们想解决这个问题、以检测电压电平、从而确定当我们获得不同的接收器脉冲信号电压电平时、ToF 结果是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    很抱歉、我不知道如何重置存储盖。 您能解释一下如何重置存储电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我认为您已经阅读了这些链接。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozancan

    请考虑我们的新型高速比较器、它比 LTC 器件更快、而不是 LTC6752。  我们刚刚开始对此器件进行采样、它有两种型号(TLV3601和 TLV3603)。  TLV3603具有通过外部引脚控制迟滞的附加功能。

    卡盘

    www.ti.com/.../tlv3601.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了有关如何尽可能提高峰值检测器精度的链接、并在附件中看到了此设计。 该解决方案主要满足我们的需求。 上升沿会出现一些过冲、但仍然可以。 我只想确保该运算放大器 THS4631是适用于100ns 脉宽、0至3V 和10kHz 频率之间的 Vp-p 信号的 IC?

    e2e.ti.com/.../yatao_5F00_ths4631_5F00_2-_2D00_-Copy.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozancan、

    还是使用 OPA356?

    e2e.ti.com/.../ozancan_5F00_opa356.TSC

    Kai