This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193A-EP:RθJC Ω 和 RθJB Ω

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: INA193A-Q1, INA193A-EP, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012436/ina193a-ep-r-jc-and-r-jb

器件型号:INA193A-EP
主题中讨论的其他器件:INA193A-Q1INA193

您好、E2E、

你好。

   INA193A-Q1的 RθJC Ω 结至外壳和 RθJB Ω 结至电路板热阻是否可应用于 INA193A-EP (INA193AMDBVREP)? 如果不是  、请提供 RθJC 和  RθJB。

谢谢你。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我已与我们的团队取得联系、以了解这一点、并在收到他们的回复后继续跟进。 我希望最迟在明天获得。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    我将等待您的更新。 谢谢。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    很抱歉耽误你的时间,但我想确保我得到了关于这一点的正确答案。

    INA193/193-Q1的热数据 可用于 INA193-EP。  对 RJA 差异的回顾表明、INA193/INA193-Q1还在各自的数据表中报告了典型的200 C/W 参数、然后在数据表的修订版本 G 中更新为给定值。 此外  、最近对 INA193-EP 执行了完整的热分布、并与前面提到的数据相关联。 我仍在研究 INA193-EP 未随这些值一起更新的原因、但将在下一个修订版中将这些值添加到数据表中。