This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA862DEVM:将模块配置为1V/V 增益、单端输入转差分输出

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA862DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011769/opa862devm-configure-the-module-for-1v-v-gain-single-ended-input-to-differential-output

器件型号:OPA862DEVM

大家好、我们已经购买了 OPA862D 评估板。 发货期间模块的默认配置为4V/V 在终端网络中、它们的衰减 为-38dB、因此总增益为-26dB。 输入和输出信号 为单端信号。 这是模块的默认配置。

我希望模块提供1V/V 的增益、即对于2V 输入(单端)、输出应为2V (差分)。

如果有人能为我提供重新配置 OPA862DEVM 模块以完成任务的过程、我会请求您。 提前感谢您。

随附了数据表。

e2e.ti.com/.../sbou228.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harpret、

    拆下 R4、R12和 R13。 设置 R1 = R2、R7 = 0、R8 = R10 = 25R。

    如何处理 R1取决于您的设置:如果您使用50R 源驱动电路、请设置 R1 = 0。 从0r 源驱动时、设置 R1 = R2。 R1 = R2可以设置为50R 或更高一些。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、大家好、我们希望 OPA862DEVM 模块以全差动方式工作。 为此、我们移除了变压器 T1和电阻器 R18、并填充了连接电阻器 R17、R19和 R20。

    在已发运的1Vp-p 电压模块中、我们收到了120mVp-p 的单端输出
    现在、重新配置后、对于1Vp-p 电压、我们将获得80mVp-p (差动输出)。

    我们希望器件提供与输入相同的输出、即对于2Vp-p 单端输入、我们应获得2Vp-p 差分输出。 为此、您建议移除 R4、R12和 R13。 设置 R1 = R2、R7 = 0、R8 = R10 = 25R。

    重新配置后、此建议是否有效?

    此外、输入阻抗为1 MOhms、因此 R1 = R2 = 1MOhms?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harpreet、

    是的、建议仍然有效。

    但 R1=R2=1M 有点高、因为根据数据表、A1的输入偏置电流可能高达3.1µA μ A。 我会选择 R1、R2不大于1k、如果仍然稳定、则最终为10k。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    根据您的建议、我们删除了 R4、R12和 R13。 我们调整了 R1=R2=51R (而不是50R)、R8=R10=25.5R (而不是25R)和 R7=0r。 我们获得了以下附加结果、这些结果不提供单位增益、 在波形的负周期中也有60mV-70mV 的偏移。  附加了上述测试的图像。 以下示波器波形是在直流耦合设置下获得的、输入波形频率为100Hz。

    我们需要单位增益、无偏移。 请就同样的程序向我们提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harpreet、

    应如下所示:

    e2e.ti.com/.../harpreet_5F00_opa862.TSC

    Kai