This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4032:转换率计算

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014057/ths4032-slew-rate-calculation

器件型号:THS4032

大家好、  
我在 其中一个应用中使用 THS4032作为跨阻放大器。
我的输入信号是250kHz、+/-10V 信号。
如何计算运算放大器为此类信号所需的压摆率和增益带宽积。
实际上、TI 的 E2E 专家建议使用该运算放大器。 但 我很想知道如何计算压摆率和增益带宽 积。
希望你能帮助我吗?


此外、VOC 指的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    这不是一个简单的主题、因此让我们具体使用数据表来详细了解该器件的行为设计方法。

    此处的 VOC 是峰值振幅(高于共模)、适用于您的情况。 您将注意到、压摆率取决于步长:

    如果您使用文章中的公式检查全功率带宽的数学运算、您可能还会注意到这一点:

    使用 FPBW =转换/(sqrt (2)* pi*Vpeak)您应该得到2.25MHz (对于10Vpeak 为100V/us)和7.20MHz (对于2.5Vpeak 为80V/us)。

     这种行为在图表中也很明显:

    如果您是围绕脉冲或方波输入进行设计并且担心上升时间、我建议您使用 TINA 或 PSpice for TI 来仿真响应。 我可以帮助您进行设置、但我需要有关系统的更多信息、理想情况下需要原理图以及输入波形特性和输出负载。

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    正如 Sam 已经提到的、没有简单的答案。 需要探测器电容、反馈电容、反馈电阻、互阻抗、输入信号形状和振幅来查找合适的 OPAMP。

    TIA 输出端250kHz 正弦和10V 振幅的最小压摆率为

    2 x µs x 250kHz x 10V = 15.7V/μ s

    您在获取的时间导数时得到此公式

    10V x 正弦(宽 x 长)

    假设

    W = 2 x PI x 250kHz

    Kai