This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6521:在信号路径中使用双路 LMH6521

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6521, LMH6629, LMH6517, LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013982/lmh6521-using-dual-lmh6521-in-signal-path

器件型号:LMH6521
主题中讨论的其他器件: LMH6629LMH6517LMH6518

您好!

我希望获得一些反馈、以便为以下各项选择最佳信号路径:

输入信号为单端5-100MHz、幅值范围超过300uVpp 和300mVpp。

我想驱动一个差分 ADC 2Vpp。

噪声性能是这里最关键的问题。

我曾考虑过在增益大约为20的情况下使用 LMH6629、然后使用双路 LMH6521的两半串联。

使用双 VGA 将为我提供超过60dB 的可变增益、使用 VGA 之前的低噪声增益块将使 VGA 的噪声降低。

 

此外、对于通过单端信号驱动 LMH6521、是否有任何建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    ADC 的数据表通常为输入推荐合适的驱动器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复、但我对 LMH6629 (单端输出)和 LMH6521 (差动输入)之间的接口感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      对于第二级、可以使用 LMH6521、但也可以查看 LMH6517和 LMH6518。 就像第一级一样、您选择了我们的超低噪声放大器、该放大器是解补偿放大器、非常适合此应用等高增益设计。  与多级放大器解决方案的第二级相比、最好在第一级具有更高的增益、以实现更好的总体噪声性能。 因此、将第一级设置为尽可能高的增益、同时满足您的100MHz 系统带宽要求、其余增益可通过第二级进行更改。  此处还 提供 了单端到差分放大器设置的良好示例链接。

    谢谢、

    Sima