This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:将差分放大器与 BUF634相结合

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634, OPA1622, BUF634A, OPA1612, THS6012, TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013877/buf634a-combining-differential-amplifier-with-buf634

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件:BUF634OPA1622OPA1612THS6012TPA6120A2

尊敬的 TI 支持团队!

我想提出一个问题,如果是这样,我可以在这里提出,很抱歉。

我有兴趣将 差分放大器与  OPA1622反馈环路内部使用的 BUF634相结合。 其原因是、我希望在 PCB 上节省一些空间并降低功耗。

是否可以这样做、如果是这样、我是否需要注意并考虑任何事情、例如使用 BW 模式、使用的元件。

请您对随附的原理图发表评论。

感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的原理图不是嵌入式功率升压、而 OPA1622不是差分器件。  

    这里不够清晰、但这当然是可能的-如果您想查看工作方法、我在最近的 AudioXpress 文章中讨论了这一点、2021年4月是最后一篇文章、其中包含一些准备方法(使用 OPA634A、 这不是最佳方法)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael Steffes 的回复和加入本主题。

    我一定要看一下这篇文章。

    我对原理图和音频定义非常了解、因此让我更详细地解释一下。

    此处的示例是 TI tidu672c 文档中的图40原理图。 因此、我的目标是将此原理图与 BUF634A (用于  OPA1622的反馈环路内部)组合成复合放大器、以便为我的16 Ω 耳机提供足够的功率。 因此、我想问 是否可以将 图40中给出的基于 OPA1622的差分(求和)放大器与 BUF634以这种方式结合在一起。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johingir、您好。

    对于 OPA1622、看起来稳定:

    e2e.ti.com/.../jahongir_5F00_opa1622_5F00_opa634.TSC

    e2e.ti.com/.../jahongir_5F00_opa1622_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BUF634也是稳定的:

    e2e.ti.com/.../jahongir_5F00_opa1622_5F00_2.TSC

    由于 OPA1622的输出阻抗、6.4MHz 上的额外相移小于1°。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johingir、  

    这是几个月前 OPA634A 的一篇文章、我在 AudioXpress 上开始了一篇文章系列。 因为这是一个订阅杂志、所以我不能只向您发送我的原件。 请注意差分一词-通常您指的是立体声或双通道、但也有使用 FDA 或双运算放大器的真正差分器件和设计、这有点不同。  

    这些文章使用 BUF634A 在2021年2月版中发布。 解决这些设计问题的一种简单方法是忽略环路内的封装和布局传播延迟。 最后、我将在2021年3月版中使用双音频器件 OPA1612和 TPA6120A2 (即标有 THS6012的音频)来获得一套失真极低的音频耳机驱动器解决方案。  

    最近、一位本地音频爱好者建立了这一套系统、声称他拥有有史以来最好的音频体验。 这也可能是要出版的,但我对这一点有点不了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家为此主题做出的贡献。 非常感谢您的支持。