This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:有关 ISO122电源电压故障行为的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014023/iso122-question-on-iso122-supply-voltage-fault-behavior

器件型号:ISO122

当高侧电源变为~ 0伏但低侧电源仍由+15伏和-5伏供电时、我在 ISO122器件的输出上能看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果负电源轨设置为-5V、您应该会看到输出接近负满量程、大约为-2V 至-3V。


    此致、

    Scott