This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:输入 RC 滤波器压降

Guru**** 2766105 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013572/ina226-input-rc-filter-voltage-drop

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA260

我在 INA226设计的一个输入上看到一个相当奇怪的偏移。 我看到 R33从"PosSenseF"下降到"PosSense"大约为7mV。 这似乎表明、0.7mA 的电流从电路流出至 J2的引脚1。 我移除了 D45、以确保输入上没有泄漏、而网"PosSenseF"上剩下的全部是 C44、R33和 INA226的引脚10。 我想知道 INA 输入引脚是否在某些情况下输出~.7mA?  

我的测试设置使用一个简单的分压器从3.3V 电源轨向 J2提供~50mV 的电压。  引脚2接地、引脚1的电压为50mV。 这用于模拟电池系统的低侧分流器。 INA226仍然通信并报告它所看到的电压的正确值、但是 R33上的压降意味着测量总是有一点关闭。 我真的很奇怪、电流流入+50mV 的净电压、但 R35与接地输入之间没有压降。  

感谢您提供的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、您好!

    3.V 至50mV 分压器中使用的电阻值是多少? 请注意、INA226输入引脚上有一个有效的13.5kΩ Ω 输入差分电阻。

    INA226的读数是否为50mV 分流电压?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻为100k 和~1.5k。 INA226输入端的测量值约为50mV、INA226正在正确读取 该数字。 昨天我发现、我们的板中只有两个展示了这一下降。

    我 认为、在某个点上、施加到两个上的共模电压都不以接地为基准、因此它可能超过 INA226的 CM 电压最大值 如果发生这种情况、电流是否会从输入引脚流出(可能通过损坏的保护二极管?) 可能是症状?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benji、

    INA260会受到不必要的输入偏置电流的影响、这会导致分压器两个电阻器的并联电阻上的压降。 您的分压器的欧姆值太高、无法提供具有代表性的结果。 使用50µR Ω 分流器时、一切看起来都很好。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BenjL、

    因此、如果3.3V 电源(和1.5k)不是以 INA226的同一接地端为基准、那么这肯定是您看到的结果的可能原因。 对于我们的大多数 CSA、700uA 是过多的输入偏置电流(Ib)、但它很容易由接地环路引起、在接地环路中、过多的电流会开始流入/流出输入引脚、因为 VCM 可能会开始浮动超出 VCM 范围(-0.3V 至+40V)的电压。

    此外、输入 ESD 二极管在故障设置期间可能会损坏(接地并不常见)、因此即使接地回路被移除和修复、700uA IB 也可能会持续存在。 因此、即使所有接地端都是公共的、如果这种高规格超出规格的 IB 仍然存在、则 ESD 单元肯定会损坏。

    高 IB (由于 ESD 损坏)可能为正(进入 INA226)或负(从 INA226流出)。 当 VCM 低于-0.3V (相对于 INA226接地引脚)时、它将为负、因为连接到 GND 的 ESD 输入将变为正向偏置并开始导通。 ~10µs 电流变为高电平(>5mA)、则会因热量积聚而造成永久性损坏、因为这些 ESD 二极管不会长时间导通(> 2 μ s)。

    您可以尝试使用 A-B-A 交换来确认所有这一切、其中 A =来自良好 PCB 的良好 INA226 、B =不良 INA226。 从各自的 PCB 上卸下 A 和 B 并进行交换。 如果问题出在 PCB A 上的单元 B、则问题出在 单元 B 本身、其中单元 B 的问题是 ESD 二极管损坏。 如果单元 A 开始显示相同的问题、则 PCB-B 可能会在布局方面出现一些问题。

    当然、作为一般规则、在施加电源并运行基准测试之前、请确保系统和器件的所有接地均为公共接地并通过低阻抗连接进行连接。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter