This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA145:FCT 失败

Guru**** 2794235 points

Other Parts Discussed in Thread: INA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012963/ina145-fct-failed

器件型号:INA145

我们发现 INA145UA/2K5、DC2042在 FCT 中大约有32%的故障,详细信息如下:

对于组件级别、我们执行了如下操作:(设计增益如下所示、59K:1%、11.8K:0.1%)

OK 板:PIN2~3:-0.0209 VDC、PIN6:-0.1259VDC、增益=6.0239

电路板故障:PIN2~3:-0.0208 VDC、PIN6:-0.1177 VDC、GAIN=5.6586

PIN2/pin3输入关于-14.0X VDC。

 

RG2:59.121K

RG1:11.797K

RG2/RG1=5.0115

 

/-12VDC 供电

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您对引脚2和引脚3施加-14V 电压? 那么、以下内容意味着什么?

    [引用 userid="490678" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012963/ina145-fct-failed ]PIN2~3:-0.0209 VDC[/quot]

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我对您的原理图进行了仿真、仿真结果似乎与您的测量数据一致、采用了良好的单位。  

    e2e.ti.com/.../INA145-E2E-06252021.TSC

    您能否在 INA145的输入和输出负载下为我们提供更多信息?

    请检查电路的输入阻抗或为我们提供完整的原理图。  

    2。 正常电路板:PIN2~3:-0.0209 VDC、PIN6:-0.1259VDC、增益=6.0239。 电路板故障:PIN2~3:-0.0208 VDC、PIN6:-0.1177 VDC、GAIN=5.6586

    您能看到"失败"的电路板具有不同的失调电压 Vos 吗? 导通板和失效板之间的差值仅约为125.9mV - 117.7mV = 8.2mV、Vos (RTI)约为1.37mV。  在 25°C 的最坏情况下、INA145UA 的 Vos (RTI)最高可达+/-1mV。  

    3. PCB 板上可能的寄生效应(推测)。 请确保电路板干净、并经过了超声波清洁和清洗过程。  

    4、INA145的负载是多少? 原理图显示了与 INA145输出串联的2.49kΩ Ω。  

    请向我们提供更多数据来解决问题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我将关闭此查询、因为我们已通过内部电子邮件联系我们。  

    谢谢、

    Raymond