请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1302-Q1 大家好、
是否可以将 GND1连接到 GND2并将 VDD1和 VDD2短接以将其用作"具有单电源电压的低侧双向电流感应全差分放大器"?
我想使用固定增益41而不是8.2。 此外、我还需要具有低分流电压的双向电流感应、以降低分流电阻器的功耗。
下图显示了我正在考虑的原理图、您能评论一下它是否起作用吗?
此致、
Ochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
是否可以将 GND1连接到 GND2并将 VDD1和 VDD2短接以将其用作"具有单电源电压的低侧双向电流感应全差分放大器"?
我想使用固定增益41而不是8.2。 此外、我还需要具有低分流电压的双向电流感应、以降低分流电阻器的功耗。
下图显示了我正在考虑的原理图、您能评论一下它是否起作用吗?
此致、
Ochi