This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8542:无偏置状态的输出阻抗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013787/tlv8542-output-impedance-for-unbiased-state

器件型号:TLV8542

大家好、

 无偏置状态下 TLV8542放大器的输出阻抗是多少?

当我们的客户使用运算放大器驱动开关的控制信号时询问此问题。 在稍后的状态下、运算放大器的偏置将被消除(将其关闭)、但在该特定状态下、输出仍将连接到不同的级。 为此、我们需要了解 运算放大器的输出是否会表现出高阻抗(这是所需的)、或者它们是否必须使用某种二极管隔离(但不希望使用)。

简而言之、 开关的控制信号仍然有效、但将由不同于 TLV8542的源驱动。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    驱动未供电的 OPAMP 的输出绝不是一个好主意。 在这里、一个额外的二极管和一个低欧姆电阻器来将泄漏电流分流至信号接地、这似乎是一个很好的补救方法。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    包括 TLV8542在内的大多数运算放大器都有一个到电源引脚的"二极管"。 因此、大于+/-300mV 的电压将在输出引脚上创建一条电流路径。 在极低的电压下、输出仅为高阻态。 输出不适用于外部电流。