This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:5mA 电平精度电流传感器解决方案

Guru**** 2824775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290, INA228, INA236, INA190, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013527/ina290-5ma-level-accuracy-current-sensor-solution

器件型号:INA290
主题中讨论的其他器件: INA228INA236INA190INA229

大家好、

我的客户正在研究5V 电压轨/ 5~650mA (Imax)电平电流传感器解决 方案、他们希望设计一个能够高精度感应低至5mA 电流的传感器、BW 在这里是无关的。

  1. 您认为 INA290是一个不错的选择吗?
  2. 如果我选择  A1器件:20V/V、并使用250m Ω 精密电阻、5mA*250m Ω* 20 = 25mV。  
    INA290-A1的 VOS 为25uV*20=0.5mV。 它真的小于 25mV、因此结果应该具有足够高 的精度、我对吗?
  3. 与数字输出解决方案 INA228或 INA236相比,哪一个能够在 5mA 时执行更高的精度
  4. 如果数字解决方案更好,您能否提供建议的解决方案?

非常感谢。

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对我来说听起来不错。 但是、由于输出电压摆幅限制为25mV、因此您可能无法看到这两个条件之间的差异

    Isense = 5mA

    Isense < 5mV。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    以下是我对您问题的回答:

    1. 如果您需要更高的精度、但仍然需要模拟器件、那么 INA190将是您的更好选择。
    2. Kai 对于最坏情况下的摆幅接地有一个很好的点。 您将具有足够的分辨率、但任何低于25mV 的值、您可能无法检测到它。 还必须注意其他误差源和噪声级别。
    3. INA228 (I2C)和 INA229 (SPI)是我们拥有的最精确的数字电流传感器、在5mA 时的性能优于 INA236。
    4. 如果您想在此处获得最佳解决方案、那么您可能需要查看 INA228/9、因为它们具有较低的 Ib 并且非常精确。  由于您不关心带宽、因此需要使用更长的转换时间并内置取平均值来获得更精确的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复!  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    感谢您的意见、让我与客户讨论、然后向团队提供反馈!

    Kai