This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:编程 Pod 和内联命令

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009894/usb2any-programming-pod-and-inline-commands

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: LMK03318

需要帮助以获取有关内联命令的文档、而不是使用 TICS PRO GUI 进行器件编程。  我想使用 NI LabVIEW 和 TestStand 来实现器件编程。  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nien、

    精密运算放大器支持团队不使用 USB2ANY 产品线。 我找到了 USB2ANY V2.7 API 库的副本、但它被列为草稿副本。  

    我认为您正在寻找 USB2ANY V2.8 API 库。  

    如果您有任何问题、请告诉我。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nien、

    我们没有该文档。  

    您正在从事哪种特定产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、 这是我第一次使用该论坛。  在哪里可以找到并下载此 USB2ANY V2.8 API 库以及使用指令。  我正在学习如何使用 API 对 LMK03318器件进行编程。  非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hien、

    如果您通过 google 搜索以下路径、您将找到适用于 USB2ANY 开发套件的旧 V2.7.0 API 库。  

    我们的团队在我们的产品线中不使用此特定工具、因此我将不知道该工具的当前 API 库状态、它应该位于 V2.8.x 中

    www.google.com/search

    最好

    Raymond