This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:偏置变化和 REF 电流估算

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013384/ina240-q1-ibias-variation-and-ref-current-estimation

器件型号:INA240-Q1

大家好、

我对 Ibias 变化和 REF 电流估算有疑问。 您有以下数据吗?

  1. 当 Vs=0V、共模电压=15V (Vsense =0V)、Tj=-40、25、125degC 时、您是否有每个输入偏置电流的变化数据?
  2. 当 REF2=5V 且 REF2=GND 时、您是否有 REFx 引脚的灌电流数据? 您是否有这方面的变体数据?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我们没有特定于这些条件的数据,但我们可以根据数据表中的可用信息大致了解它们是什么。

    1. 输入偏置电流在温度范围内基本保持恒定、我们可以从该曲线中看到典型行为。

    当 Vs=0V、共模电压=15V (Vsense =0V)时、我们可以从以下曲线中找到 Ib 每个约为30uA。

          

    1. 在此配置中、将有一个100uA 的电流流入 REF2、然后流出 REF1。 过程变化将约为20%。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢你的答复。 关于第二个答案、您是否有任何意见、为什么电流为100uA? 由于从 REF2到 REF1的电阻应为100k Ω、因此电流应为50uA (=5V/100k Ω)。 您对吸收另50uA 电流的因素有什么想法吗?

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    您完全正确,我想总共50K,但每个电阻器为50K。 是的、电流应该是50uA、很好的收获!

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了!