This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333-HT:用于航空电子设备?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333-HT, INA129-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013672/ina333-ht-for-avionics-use

器件型号:INA333-HT
主题中讨论的其他器件: INA129-HT

大家好、

你好。

只需确认:INA333-HT 符合军用标准。 这是否意味着它适用于航空电子设备/飞机应用?

客户不一定需要航天级产品、我们也没有符合航天级标准的仪表放大器。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    只需确认:INA333-HT 符合军用标准。 这是否意味着它适用于航空电子设备/飞机应用?

    是的、INA333-HT 适用于航空/飞机应用、其额定工作温度在-55C 至+150C 之间。 此外、INA333-HT 的输入模拟前端内置有 RFI 滤波器、这将进一步帮助通过辐射和传导易感性测试以及其他 EMI/EMC DO-160测试要求。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond!

    INA129-HT 如何? 我在其数据表中未看到 RFI 相关信息、但也符合军用标准。 航空电子设备也可以吗?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    INA129-HT 也适用于航空电子设备。  

    不需要 RFI 输入滤波器功能、但宽工作温度范围是最低航空电子设备要求。 根据飞机中使用的应用和位置、设计人员始终可以根据设计要求放置滤波器和保护电路、 因此、其模拟前端能够承受并满足符合 DO-160测试和认证要求的设计的接口耦合和电缆捆绑要求。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond