This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:低电流延迟/压缩

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013627/ina301-q1-low-current-delay-compression

器件型号:INA301-Q1
主题中讨论的其他器件:INA301

我已经阅读过几个关于低电流"延迟"或压缩的问题。 (此行为是否有正确的名称?) 我在电感负载下观察到了相同的行为。

如果您可以看到下面糟糕的示波器图片、粉色线是 Tektronix 电流探头、被冲刷的蓝色线是 INA301的输出。 延迟为300us、然后输出跳至约60mV。 我不明白为什么它这样做。 如果我连接一个电阻负载、它会延迟大约10us 并快速上升。 我将使用50 m Ω 开尔文分流器。

我的真正问题是:所有/大多数电流感应放大器都有这种行为吗? 我很好奇、如果我可以通过选择不同的器件来避免这种情况、或者这只是电流感应放大器的性质。  我将这些器件用于高达24V 的共模、通常是汽车或工业发动机应用。 电流从0升至1.5A 在15ms 范围内-非常慢。

感谢您付出的时间和努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    这里更有可能发生的情况不是器件的输出响应(如数据表的图24所示并复制于下方)、而是饱和恢复响应。  

    与所有运算放大器一样、我们的器件具有摆幅限制、在单电源模式下运行时、较低的电源轨为 GND。 如数据表所示、最坏情况下摆幅至 GND 为30mV、该器件的典型值为20mV。

    这意味着、您必须确保输出保持在30mV 以上、以便在最坏的情况下(在给定的测试条件下)进行设计。 对于其他负载条件、请参阅图16)、以使器件保持线性运行。 如果器件被驱动至低于30mV (同样、您通常也可以低至20mV)、则器件将在电源轨上饱和并进入非线性状态。 根据您的示波器屏幕截图、似乎您是在大约0A (根据略低于 CH3基准点的曲线甚至可能低于几 mA)处开始测试、而在分流器上没有放置差分信号。 这将尝试将器件驱动至0V、从而使器件饱和。 μs 发生这种情况、器件被带回线性区域时、通常会有一段时间与此恢复相关、通常称为饱和恢复时间、这很可能是您看到的几百 μ s。 我建议再次尝试您的测试、但尝试几 mA 左右的基极电流以将器件偏置到线性区域中、您应该会看到器件的响应时间有所改善。  

    一种轻松避免这种情况的方法是使用"双向"器件、在该器件中、您只需参考输出级、使其位于摆幅至 GND 限制之上、然后可以驱动至真正零而无需担心饱和。 这需要对满量程范围做出小牺牲、并需要产生一个基准电压、该基准电压能够将 REF 引脚驱动至所需的电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的清晰解释。 我不知道单电源器件上的饱和问题、但这是有道理的。 我不理解20/30mV 是指饱和值,但示波器迹线显示它是饱和值。  

    是的、示波器迹线从零电流开始、因此输出被驱动至负电源轨。  

    “双向”解决方案效果良好。 在这方面有几种途径可以采取。