This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:放大器建议

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013408/ina210-amplifier-recommendation

器件型号:INA210
主题中讨论的其他器件:INA190

大家好、  

我的客户寻找具有以下规格的差分电流放大器。 哪一个最适合:  

  • 低侧/高侧分流器              高侧
  • 共模输入范围             <1V
  • 电流范围                       (1µA à 100mA)
  • 双向/单向           单向
  • 分流器                              小于1欧姆
  • 负载                               180µW μ W 至250mW      

谢谢  

1月         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    对于这个低电流、我们通常建议查看我们的 INA190或仪表放大器。 提出这些建议的原因是、您必须确保您选择的器件具有足够低的输入偏置电流、以便器件能够区分测量电流和这些电流。 INA190 是我们在这里表现最佳的电流感应放大器、 Ib 处于纳安范围内。 虽然 INA190是一款双向器件、但只需将 REF 引脚接地即可在单向下运行。