This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:保护二极管是否会影响精度

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521, OPA810, THS4561, THS4551, ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013249/ths4521-will-the-protection-diode-impact-the-accuracy

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件: OPA810THS4561THS4551ADS4222

您好!

我添加了保护二极管 D3和 D4。

它的泄漏电流是否会影响 精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    您的电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../xiaoqiang_5F00_ths4521.TSC

    此外、R42...44看起来有点太大。

    保护二极管的用途是什么? THS4521针对 OPA810的更高电源电压提供保护? 为什么要安装 D4?

    您希望使用 THS4521驱动什么? 和 ADC? 哪款 ADC?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某种程度上、它们将会-泄漏会增加 THS4521的指定偏置电流、其中差分输出失调电压效应将是每侧总泄漏电流之间的不匹配-如果您的温度不是很高、 应该是一个非常小的影响。 您不会显示您的 Vocm 控制电压、但仅使用+/-1.6V 电源时、请注意其范围。  

    首先、THS4521不是一款失调电压极低的器件、而是 THS4551和 THS4561进行了改进  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) R42...R44 BIG。  -->这被设计为示波器探头。

    2) 2) 保护二极管的用途是什么? ->保护 THS4521免受 OPA810较高电源电压的影响、 是的。 当 OPA810输出约为+/-5V 时。

    3) ADC:ADS4222。 使用1.8V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vocm 来自 ADS4222、大约为0.95V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么电路不稳定? 我应该改变什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vocm 环路是一个独立的放大器、具有自身的电源限制余量- THS4521需要1V 的电源电压、您仅提供0.35V 的电源电压、因此 Vocm 环路将无法正常运行-这来自3.3V 规格表、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、这些设计在 FDA 上使用3.3V 单电源、这再次违反了尝试使用0.95Vocm 时的余量-这就是 THS4551和 THS4561等较新器件确实尝试将 Vocm 余量移至更接近负电源的原因。 我认为您需要更换部件、然后再次进行挑选。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    减小反馈电容可提高稳定性:

    e2e.ti.com/.../xiaoqiang_5F00_ths4521_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    [引用 userid="488929" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013249/ths4521-will-the-protection-diode-impact-the-accuracy/3744626 #374466]1) R42...R44 BIG。  -->这是作为示波器探头设计的[/引用]

    在这种情况下、您必须对分压器进行频率补偿。 否则、您的频率响应将受到 OPA810输入电容的影响:

    例如:

    e2e.ti.com/.../xiaoqiang_5F00_opa810.TSC

    Kai