This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:低频振铃?

Guru**** 2928410 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, OPA4277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012412/ina128-low-frequency-ringing

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件: OPA4277

您好!

我听到一些在音频频谱低端通过 INA128的振铃。 当我的信号超过5kHz 时、根本没有问题、但当信号低于5kHz 时、我会在输出上听到一些振铃。 我已经通过聆听 INA128之前和 INA128之后的信号进行了验证。  

我使用的是数据表第16页(下图)中所示的麦克风、水听器等的典型应用电路。 我有一个从每个输入到接地的50k 电阻器、而不是列出的47k 电阻器。 计算出的增益为~1000时、我的增益电阻器为49.9欧姆。 我的源阻抗大约为8欧姆。

有什么建议吗? 我是否需要使用输入端的一些电容进行补偿?

谢谢

应用电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!  

    您可以与我们分享原理图吗? 如果文件中没有可用的电子原理图、则可以使用手绘原理图。

    我有几个问题。

    1、INA128驱动什么? 负载电容、电感和电阻是多少?

    2.您的电源电压轨是什么? 单电源轨或双电源轨。

    3. 当 INA128输入端出现大于5kHz 的输入音频时,您不会听到振铃。 如果输入 f <5kHz、INA128的输出可以听到振铃。

    4.另请指定增益= 1k V/V 时的输入信号幅值

    我将尝试模拟场景、看看我是否能够找到可能的问题。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA128正在驱动 OPA4277以提供额外的增益、信号进入10k 负载电阻接地端、然后继续通过1nF 电容器进入100欧姆电阻器、然后进入第一个 OPA4277增益级。  

    输入是一个变压器、它通过麦克风来实现阻抗匹配。

    2.电源轨为+-12V

    3.正确

    输入振幅在0至100微伏范围内。

    感谢您的观看。 下面是原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!  

    下面是我要尝试的内容。 请在两个运算放大器之间短接 C1或1nf 电容器、或使用1uf 耦合电容器或更大的电容器(10uf)。

    INA128级被前馈至第二个运算放大器级、不应该有环路稳定性问题、然而、5kHz 或更高频率下1nF 的阻抗小于31.8kΩ Ω、而1kHz 时1nf 的阻抗为~159kΩ Ω。 我猜是交流阻抗存在一些干扰或阻抗不匹配(在环路中产生较高的极点)。  

    您可以短接 C1或将其值从1nf 增加到1uf。 我猜、振铃应该低于5kHz 的输入频率。  

    e2e.ti.com/.../INA128-Microphone-E2E-06232021.TSC

    请告诉我这是否能解决您的问题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    R44太小。 100R 看起来像是对 INA128输出短路。 将(R44和 R42)增加至少10...20倍。 最好将 U7A 线缆作为同相放大器。

    此外、如 Raymond 所述、如果这是一种典型的音频应用、则大幅增加 C13数量。

    在输入和输出端接不当时、音频变压器的行为会很奇怪。 它们也不喜欢偏置电流。 此外、价格太低的音频变压器会发出响亮的声音、并像响铃一样响铃。 您能详细介绍一下您的变压器部分吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎确实有助于缩短我的 C13 (C1)、这使振铃频率更高、并且看起来不那么强烈。 正如 Kai 所提到的、我还将第一级增益电阻器的电阻凸起到了 OPA 中、这样我就不会将其运行在过流范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢 Kai 的建议。  

    如果您能够将大约5pF 的电容器放置在10kΩ Ω 的射频电阻器之上、那么它可能有助于根据交流分析衰减更高频率的噪声。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我希望你的问题得到解决。  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍可以通过 E2E 打开主题或创建新的咨询。  

    最棒的

    Raymond