This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:灵敏度

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1012946/ths7530-sensitivity

器件型号:THS7530

可能涉及的人员、

我们计划在前置 ADC 放大器级使用该产品。 我们处理的信号的频率范围介于150kHz 和2MHz 之间。 从这个意义上讲、I meet 的最小电平大约为-95dBm (对应于78欧姆差分系统的0.4 uVrms)。 在产品数据表中、输入电压噪声声明为1.1nV/sqrt (Hz)。 对于我的最高频率点、该值也对应于1.6uV、看起来我无法正确放大-95dBm 的最弱信号。 我的问题是:我的思维方式和计算方式是否正确? 如果是、我们建议使用射频变压器来提高产品输入端的电压电平。 此方法是否适用于您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Busra、

    如果源阻抗不是太高的欧姆、使用射频变压器是提高 SNR 的好方法。 您的源电阻是多少?

    sqrt (4 x k T x R x B)= 400nVrms

    ->

    R = 4R8?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Busra、

      您的思考和计算是正确的。 除了 Kai 的建议之外、您是否还能够分享您的原理图?

    谢谢、

    Sima