This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:寻找替代材料或替代解决方案

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA821, VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013149/ina149-seek-for-alternative-materials-or-alternative-solutions

器件型号:INA149
主题中讨论的其他器件:VCA821VCA824

大家好、

我的客户希望找到替代 器件 或替代解决方案来取代 AD8130ARMZ-REEL7 (低成本差动接收器放大器)  

能否帮助我查找 P2P 设备或我们的其他 替代 设备?

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

      我们确实有用于高速差动输入放大器的替代解决方案、例如 VCA821和 VCA824、但它们不是 P2P 器件。 它们具有更高的带宽和压摆率、电源电压范围与 AD8130相同。 如果应用不受空间限制、则可以   使用多个放大器和电阻器组件构建您自己的差分至单端放大器、如下所示:

                       

      或者、另一种解决方案是使用 FDA 或全差分放大器并通过电阻器、然后将未使用的输出接地。

    谢谢、
    Sima