This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:有关牵引逆变器项目中 ALM2403-Q1的问题

Guru**** 2555210 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, ALM2402-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013017/alm2403-q1-questions-on-alm2403-q1-in-traction-inverter-project

器件型号:ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2402-Q1

大家好、

我的客户正在考虑在旋转变压器的牵引逆变器项目中使用 ALM2403-Q1。 他们有以下问题。 请帮帮我。 谢谢。

过热标志和关断引脚电压标记为0-5.5V 共模电压。 为什么它是共模电压、因为它不是差分输入?

2.为什么 EVM 在此引脚上没有电压限制?

如果没有其他保护、 依靠芯片的 OT 保护是否存在任何风险  

4.如何计算驱动电流。  

如果电流为210uA,则3.3-10k *210U=1.2V 的电压下降到该引脚上? 它是逻辑低电平吗?

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Scarlett:

    过热标志和关断引脚电压标记为0-5.5V 共模电压。 为什么它是共模电压、因为它不是差分输入?

    这就是在方框图中定义 OTF/SH_DN 电压引脚的方式、请参阅下面捕获的图像。 5.5V 是最大值 IC 的绝对电压额定值。 我不太确定您的最后一个问题、因为引脚是相对于接地进行定义的、如下面的功能方框图中所示。  运算放大器运行逻辑状态定义如表7.1所示。

    2.为什么 EVM 在此引脚上没有电压限制?

    当功率放大器的输出短接至大于其 Vcc 电源轨的电压时、ALM2403-Q1 EVM 具有反向电流保护功能。 我不知道为什么 EVM 不提供 Vcc 过压保护。 可能是 EVM (通常、EVM 附带电压适配器)。

    BTW、所有运算放大器输入引脚均内置集成过压保护、 输入电流限制为+/-10mA。  

    如果没有其他保护、 依靠芯片的 OT 保护是否存在任何风险。

    这是一个 EVM。 如果这是实际的汽车电路、则 Vcc 引脚将通过齐纳二极管或 TVS 接地/底盘来保护高达25Vdc 的电压、以防 Vcc 电源电压超过26Vdc、这是 ALM2403-Q1驱动器中的绝对最大额定值。  

    4.如何计算驱动电流。  

    您的问题是如何计算上拉电阻器。 最大 OTF/SH_DN 引脚电压为5.5V 直流且最大值 允许的 ISC 电流为260uA、因此5.5Vdc 的最小上拉电阻值为5.5V/260uA > 21.2kΩ Ω。 对于3.3VDC,最小上拉电阻器需要大于12.7kΩ Ω。  

    该 EVM 在原理图中显示了20kΩ Ω 上拉电阻器。 在任何情况下、当处于使能模式时、内部 EN 引脚必须满足1.2VDC_MIN、当处于关断模式时、必须满足0.5VDC_max 的最大值 ISC 电流< 260uA。 数据表未显示 ISC 最小值、因此100-150uA 可以。  

    您的计算是可以的、但请记住、在 ALM2402-Q1器件中、1.2V 是使能模式下的最小电压、  

      

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond