This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:将其用作电压加法器

Guru**** 2931400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358B, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1013199/lm358b-use-it-as-voltage-adder

器件型号:LM358B
主题中讨论的其他器件: TPS61094

大家好、这是我第一次必须解决这种类型的问题、即操作系统在 LDO 之前将3个独立电压与公共接地相加。 我尝试添加3个电压、每个电压具有不同的降压稳压器、Iout <500mA。

也就是说、我有1.2V、1.8V 和2.7V、在最终电路上、我需要3.3V、通常我将在2.7V 电源轨上使用升压稳压器、但由于需要3.3V 电压、至少500mA、因此不能选择使用一个电压。 由于该设计用于外部电路板、因此不能将电源板上的任何内容移动到这些电压上。

这让我添加了电压、理想运算放大器的工作原理如预期、但当我尝试使用 LM358B 对其进行仿真时、会得到疯狂的值。 那么、我有两个问题。

a)使用运算放大器添加电压的正确方法是什么?

b)如何获得正确的仿真结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器可以一起添加电压、但它们不会转换功率或生成高于其电源电压的电压。

    您至少需要3.3V 500mA? 即1.65瓦。   0.5A 最大电流时电压为1.2V、1.8V 和2.7V,总共为2.85W;因此有一个理论解决方案。

    您可以使用单独的升压电路将(2或3)单独的电源升压至3.3V;我不知道如何使它们共享负载并且仍然很高效(我是运算放大器支持)。  

    因此、查找升压器件(例如 TPS61094)并开始新的 e2e 帖子、并询问如何使用该 IC 将2个或更多电压升压到3.3V。 电源支持人员将回答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron、感谢您的回答。 我想我将选择使用正常电源路径作为此问题的稳压器。 从理论上讲、运算放大器似乎起作用、但在实践中、如果我没有更大的电源电压、似乎很难实现。